Library Arithmetics 特定 Operator 的功能示例:三角函数

简短说明

文件: examples\OperatorExamples\ArithmeticsLibrary_TrigonometricFunctions.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何使用以下算子:

  • 1. SIN (library:arithmetics)
  • 2. ARCSIN (library:arithmetics)
  • 3. COS (library:arithmetics)
  • 4. ARCCOS (library:arithmetics)
  • 5. TAN (library:arithmetics)
  • 6. ARCTAN (library:arithmetics)
  • 7. COT (library:arithmetics)
  • 8. ARCCOT (library:arithmetics)

本示例演示了如何在功能设计中使用上述特定算子。 您可以在 Operator Reference 的“Library Arithmetics”一节中找到关于 Arithmetics 库的详细介绍。